This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:比较内存分配工具

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215091/tms320f28386d-compare-tool-of-memory-allocation

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

很好的是、TI CCS 可以提供内存分配统计信息。

一个问题是、TI 是否提供比较工具、这样就很容易知道增量的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下比较工具的含义吗? 将增量差异与进行比较的是什么?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、将 drivelib 从4.0.0更新到4.03。  我想知道存储器中的变化。

    例如 RAM 或闪存会变得更大或更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的问题是否理解;C2000Ware 版本中的更改不会影响器件可用的硬件内存量、这是器件本身的固定值。 您是否在问库大小的变化? 如果是这种情况、没有确切的工具可用于此目的、但您可以检查具有相同程序的两个工程之间的存储器分配、一个工程使用4.0.0、另一个工程使用4.0.3。 这将使您了解所使用的计划规模的差异(如果有)。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你明白了我的问题。

    我已经这么做了、打开两个项目以查看内存分配的差异。 它有所帮助。

    我想要的是更进一步的一步,一些工具可以直接分析差异,并可以生成差异 报告。