This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:此焊盘支持 InstaSPIN-FOC 还是 InstaSPIN-MOTION? 如果是、有任何示例、我可以在哪里找到它们?

Guru**** 2556360 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, DRV8305, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214761/launchxl-f28379d-does-this-pad-support-instaspin-foc-or-instaspin-motion-if-yes-any-examples-and-where-i-can-find-them

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: DRV8305、C2000WARE、 INSTASPIN-BLDC

您好!

我搜索了 支持 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION 用户指南、看上去与 F2806xF/M 处理器匹配、但我买的是 LAUNCHXL-F28379D + 2* BOOSTXL DRV8305 + 2MTR_DYNO、所以我想知道这款开发套件是否也支持  InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION?

如果是、有任何示例、我可以在哪里找到它们?

我查看了电机软件和电机控制 SDK、没有28379D 电机软件中的整个 FOC/运动示例、只是在电机控制 SDK 中找到了一个示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f2837x

但 boostxl_3phganinv 不是我有的、我想知道是否有适用于 LAUNCHXL-F28379D + 2* DRV8305 + 2MTR_DYNO 的示例、 或者我 应该为 BOOSTXL DRV8305修改哪个部分?

这个例子甚至是 sensored_foc、其中我可以找到一个无传感器的示例?

非常感谢!

KA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kan、您好!

    您可以参考 GaN 逆变器 Booster Pack 的示例、并根据您的硬件设置对"Dual_axis_servo_drive_user.h"进行修改。 对于无传感器示例、我建议您查看"universal_motorcontrol_lab"、它与双电机示例位于同一文件夹中。 通用电机控制实验室是一个单个项目、包含不同无传感器(FAST、eSMO、InstaSPIN-BLDC)和含传感器电机控制技术的编译示例。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘉兴市

    谢谢!

    我在 InstaSPINFOC/Motion 用户指南中看到、 有一个 GUI 来估算电机参数、看起来非常方便、但同时还具有 F28069X 板、我是否也可以将此 F28379D 板与 GUI 一起使用? "我是你的,我是你的。"

    此致、

    KA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kan:

    GUI 无法用于 F28379D 板。

    谢谢。

    嘉兴市