This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:用于增强型捕捉(eCAP)的 GPTRIP

Guru**** 2530280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214832/tms320f28386s-gptrip-for-enhanced-capture-ecap

器件型号:TMS320F28386S

你(们)好!

我读的是 TMS320F28386S 的增强型捕捉(eCAP)和"表24-1。 eCAP 输入选择"出现在手册参考中、索引127为:"eCAP1-GPTRIP7;eCAP2-GPTRIP8;eCAP3-GPTRIP9;eCAP4-GPTRIP10;eCAP5-GPTRIP11; eCAP6-GPTRIP12;eCAP7-GPTRIP13"通过手动搜索 GPTRIP 时、我找到了"图31-17. ESC 锁存输入集成"、显示 GPTRIP 为"输入 X-Bar"模块的输出、但我没有在关于 X-BAR 的章节中找到任何相关的寄存器、我是否漏掉了任何东西? 我读取了某个关于寄存器 GPTRIPxSEL 的信息、但在手册中也没有找到该寄存器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    请允许我在明天结束前验证这一点、以便让您知道什么是 GPTRIP。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    配置 eCAP 时、请注意 GPTRIP7对应于 eCAP1、GPTRIP8对应于 eCAP2等  

    GPTRIP 实际上应该是指输入 XBAR、因此 GPTRIP7将是输入交叉开关7、而该输入交叉开关的输入可以是任何 GPIO。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Ma:

    首先要感谢大家的回答、我很感激"表24-1中还有一个问题。 eCAP 输入选择"对于任何 eCAP、我都可以选择我需要的输入交叉开关(值15:0)、对于 eCAP1来说、在127 (GPTRIP7)或6 (输入交叉开关输入7)之间选择是否有任何差异?

    非常感谢

    Ramon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应该有区别。  

    此致!

    Ryan Ma