This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN-FOC 穿透短路错误

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215053/tms320f28069f-instaspin-foc-throughs-short-circuit-error

器件型号:TMS320F28069F

大家好! 我有基于 TMS320F28069F 和 InstaSPIN-FOC lab05a 的变频器、扭矩控制。 因此、我识别了我的电机、一切都正常运行。 这个问题有时发生在接入器通电后、几秒钟后应用一条命令、它将穿透短路错误。 重新启动后、一切正常。 在逆变器n`t 长时间工作后、这种情况很少发生。 它是实际的短路信号(故障系统保持低电平)。  我试图增加死区时间-没有运气。  您是否监控过此问题? 有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能与硬件或器件配置相关。 出现短路信号时、您可以尝试捕获 PWM 输出信号和电流波形。 如果电机相位或电力线上没有任何过流信号、则 短路信号应与您使用的栅极驱动器相关。