This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:高电压、高功率逆变器设计

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1215172/c2000ware-digitalpower-sdk-hivoltage-high-power-inverter-design

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

大家好!

我正在为电容器充电和激光驱动设计一系列电源。 我计划从一个简单的单元开始、然后继续提高功率级别。 在这篇文章中、我将分享我的经验和遇到的问题、因此、我非常感谢您提出批评、建议和观点。

我的发展蓝图如下:

  1. 设计用于电容器充电和恒流直流激光管驱动的电源。

电源应具有220Vac 输入和4kVdc 输出、带有所有保护电路(电弧检测、短路、开路、过载、热过载、 等等)

  1. 为气体激光驱动器设计三相380V 交流输入、10kW、12kV 输出直流电源。

我计划为此使用 C2000系列微控制器。 我的初始计划是让我的设计优于 LLC 拓扑。 我对使用 GaN 晶体管感兴趣、但为了简化整体设计流程、我可能会坚持使用 MOSFET/IGBT 开关。

我有几个问题:

  1. 我应该从哪种 C2000微控制器开始?
  2. 您建议使用 GaN 晶体管还是传统的 MOSFET/IGBT 开关?
  3. 在此背景下、您是否还会建议任何其他拓扑?
  4. 我应该设计一个单独的 PFC 电路、还是应该在设计中包含 PFC?

感谢您的帮助!

此致、

Adnan