This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:基于应用的存储器大小识别(PFC+LLC)

Guru**** 2797345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1210396/tms320f280025c-memory-size-identification-based-on-application-pfc-llc

器件型号:TMS320F280025C

您好、专家!

客户正在 计划开发一种电动汽车充电器、其中包含一个图腾柱 PFC (65kHz)和一个半桥 LLC 转换器(90kHz 至250kHz)。


他们需要选择能够同时实现这两种功能的微控制器。 我们需要选择微控制器所需的大致存储器大小。


他们已经选择了几个 器件( F280025CPTSR 或 F280037CSPM)  但我们不确定此应用确实需要256KB 还是128KB 的内存。
我们需要您在为此应用选择近似存储器大小时提供帮助。

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    我需要就此与其他 C2000人员讨论。 我只从事过 PFC 方面的工作  F280025C 很好。 我将在获得更新后进行响应。

    谢谢

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    感谢您的支持。 我们将等待您的更新。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 TIDM-02013 代码的闭合电流/电压环路的内存分配可视化图。 它确实不会占用大量内存。  

    如果用于汽车、请注意 F280025不符合 QM ASIL 等级。

    此致、
    Cody