This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TRM 问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214322/tms320f280025-trm-question

器件型号:TMS320F280025

您好、E2E 专家!

你好。

我需要找到下面的剪贴圈中的文档:

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家今天不在办公室。 请预计响应会延迟。

    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给我们错了 LTE 响应。   您可以参阅 TRM 的图14-3 (模拟组连接)和表14-1 (模拟引脚和内部连接)、了解如何配置比较器输入多路复用器选择。  例如、如果您想选择引脚 A12作为 CMP4_LP 输入、请向寄存器 CMPLPMXSEL、位 CMP4LPMXSEL 写入2 (从表14-1、低电平正列和行 A12/C1 - CMP4为 LPMXSEL=2下)。  有关这些详细信息、请参阅 TRM 的"模拟子系统"一章。

    此致、

    约瑟