This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S-Q1:TMS320F28386S-Q1现在是经过功能安全认证的产品吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214687/tms320f28386s-q1-is-the-tms320f28386s-q1-now-a-functional-safety-certified-product

器件型号:TMS320F28386S-Q1

大家好、

我从下面的另一个主题中了解到、"F2838x 和 F28003x 在安全认证的过程中处于与 F2837x 系列相同的级别。" 我们的客户想要确认 TMS320F28386S-Q1现在是否是 经过功能安全认证的产品。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113830/tms320f28384s-functional-safety-roadmap

根据我们的客户,

我们已经浏览了 C2000实时微控制器的汽车功能安全文档"swab014b"。
 
"TMS320F28386S-Q1"微控制器符合我们的要求。 我们注意到"TMS320F28386S-Q1"微控制器在 C2000 SAFETI CQKIT 中未列为支持器件、我们还注意到以太网在网站 https://www.ti.com/tool/SAFETI_CQKIT 上列出的受支持控制器中不可用。
1.您能否确认"TMS320F28386S-Q1"微控制器是否与"C2000 SAFETI CQKIT"兼容  
2. Composer Studio 是否经认证可使用 IEC61508 SIL3?
此致、
 
Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    主题专家今天不在办公室。 我会提供一些有关这方面的资料。

    TMS320F28386S-Q1现已通过 FuSa 认证。 以下是功能安全手册的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sffs022

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参阅 CQKIT 页面上的"支持的产品和硬件"链接列表? 这不是一个完整的列表。 CQKIT 不仅特定于某些 C2000器件、因为同一个编译器可在任何 C28x 和 CLA 内核上使用。 只要您使用的是 LTS 版本的编译器、CQKIT 就适用。

    Code Composer Studio 本身未经认证。

    惠特尼