This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28030:TMS320F28030

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214973/tms320f28030-tms320f28030

器件型号:TMS320F28030

MCU型式:TMS320F28030ソフトウェアが正常に機能していない状況が発生しています。(ROMの値が0でもなく、1でも中間状態のような異常状態になっていると推定していますが明確ではない)μ A

レジスタ:XDS100v2 USB キャプチャを使用して、マイコン内部の ROM の値や RAM の値をモニタすることを検討しています。

「Loading option」にはプログラムをしない「Load symbol only」を選択してアクセスを試みようと考えていますが、このアクセス方法でROMの状態が異常状態から状態が変化してしまわないか?について調査したいと考えています。過去に経験があればご教授ください。お願い致します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用英语创建新主题。 在此关闭螺纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 模型:TMS320F28030我遇到了软件无法正常运行的情况。 (假定 ROM 值即使不是0或1、也像中间状态一样处于异常状态、但不清楚)

    寄存器:我正在考虑使用 XDS100v2 USB 捕获来监视内部 ROM 和 RAM 值。

    我想尝试通过选择"Load symbol Only"来访问它、该选项不会对"Loading option"进行编程、但是该访问方法是否会将 ROM 状态从异常状态更改? 如果您有过去的经验、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您连接目标时、它会加载 GEL 文件、该文件会将目标复位。 用户可以修改目标配置文件,而不是加载 GEL 文件,也可以修改 GEL 文件,并注释在 OnTargetConnect ()函数内调用的 Reset()函数。

    。  

    然后连接目标。 连接目标后、您可以加载符号。