This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ePWM SysConfig 错误

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213315/tms320f2800137-epwm-sysconfig-error

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我已经从 C2000 driverlib 导入了空项目。 在该项目中、 我选择了 LaunchPad F280025C 并添加了 ePWM 模块 并为其分配引脚。

在系统配置中、 我 没有看到任何错误、但在编译后遇到一些附加的错误。 您能为我提供相同的帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha:

    我无法在我身边重复这个问题。 您正在使用哪个版本的 C2000Ware? 您能否发送项目属性->构建-> SysConfig 窗口的屏幕截图?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路加:
    感谢您的答复。
    我正在使用 C2000库版本:C2000Ware_4_03_00_00。
    Luke、我能够解决此问题。 之前、我要对 C2000库的跟踪项目进行更改、现在我要从 driverlib 中导入一个空项目。

    此致、
    Nisha.