This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:无法在 COFF 输出文件中调用 driverlib 函数

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214710/tms320f2800135-can-not-call-driverlib-function-in-coff-output-file

器件型号:TMS320F2800135

您好、

我的客户将代码从 F2803x 移植到 F2800135并使用 COFF 输出文件。

客户想要使用 FlashAPI 更新代码、但发现必须先配置闪存等待状态。

我从我们的示例代码复制该示例、  
FLASH0CTRL_base、FLASH0ECC_BASE、2);

但我发现它包含在 drviverlib 中。 但是、根据调试报告、COFF 无法使用 driverlib。

我可以只修改 RWAIT 吗?  

Br

应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    从 F2838x 器件开始、所有软件和工具都迁移到 EABI。 向前推进、这是建议的 ABI 格式、 对于 F2800135、请客户使用 EABI 配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    下表列出了 F280013在不同时钟源和频率下的最小等待状态。

    谢谢  

    Aswin