This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:使用 FTDI 对器件进行编程

Guru**** 2767705 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214372/tms320f28386d-q1-programming-device-with-ftdi

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

您好!

你好。  目前、我正在为学士学位使用 F28386DZWTQ 芯片设计一种逆变器、我想使用 FTDI 2232芯片对此芯片进行编程和调试、就像在 Launchpad 上使用的 LAUNCHXL_F28379D 一样。 对于如何实现此类功能、如何使 CCS 与此类组合协同工作、或者如何使 JTAG 通信正常工作、是否有相应指南?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特