This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:采样窗口与采样完成次数之间的关系

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214557/tms320f28069m-relation-between-sample-window-and-number-of-times-the-sampling-is-done

器件型号:TMS320F28069M

我想了解采样窗口值与 ADC 转换所需的样本数量有何关系。

假设采样窗口设置为6、它是在整个持续时间内取平均值还是在采样窗口中进行6转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    假设如果采样窗口设置为6、是在整个持续时间内取平均值还是在采样窗口中进行6次转换。

    采样窗口用于设置  ADC 采样电容器的充电时间。 它与 ADC 实际执行的转换数无关。 让采样电容器充电到引脚上的电压所需的时间越长、ADC 读数就越准确。 话虽如此、它实际上并不是在该持续时间内进行"平均值计算"、而是在采样窗口时间结束时获得采样电容器上的最终电压。

    此致、
    Marlyn