This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Altium controlCARD 设计文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213409/tms320f28379d-altium-controlcard-design-files

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379D

尊敬的支持部门:

是否有适用于 Altium 环境(我们有 Altium Designer (Pro)版本23)的 F2837x controlCARD R1.3的任何设计文件?
或者、是否有任何其他具有 F2837xD MCU 的 Altium 示例设计(更可取的337ZWT)?

Br

撒母耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果已安装 C2000Ware SDK、它应位于:

    C:9/ti/C2000Ware_4_03_00_00/boards/controlCARDs/TMDSCNCD28379D/R1_3/fab_{TEX137}_F2837x_controlCARD_R1.3

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    即使这样、我也在该位置找到了 Gerber 制造文件。 上方的一个文件夹层有焊盘设计文件(例如原理图和布局文件)、 是否没有用于 controlCARD 的 Altium 或使用 MCU 的其他设计文件?

    Br, Samuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    您应该能够在 Atrium 中导入 PAD 设计文件。 我刚刚在 Atrium 在线版本中尝试过、我可以打开设计文件。

    此致、Santosh