This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TI Delfino F28379D 午餐板

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212493/tms320f28379d-ti-delfino-f28379d-lunchpad

器件型号:TMS320F28379D

我尝试使用直流/直流降压转换器/PFC 升压转换器和基于 SCI 的串行通信示例来监控一个 ADC 电压。 但是、未显示任何信号。

您有没有简单的示例来用基于 SCI 的串行通信实时监控一个 ADC 通道(具有直流偏移的100Hz 正弦波或来自其引脚的100Hz PWM 信号)? 监视和调优选项非常慢。  

我使用的是 TI Delfino F28379D 午餐板   

MATLAB 2023a.

波特率9600 (显示在我的设备管理器选项卡上)

我遵循了所有的指令、花了很多时间、但没能看到这个信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关降压转换器中的 ADC 检测、请参阅 https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 在 Code Composer Studio 中、我知道如何进行监视。  

    不过、我在 Matlab Simulink 中面临问题。  

    我曾尝试遵循 C2000中 Matlab Simulink 中的一些示例。  

    您能否    在中指导我或使用基于 SCI 的串行通信、共享任何文件以实时监控 ADC 通道(具有直流失调电压的100Hz 正弦波或来自其引脚的100Hz PWM 信号) MATLAB Simulink?   

     Matlab Simulink 中用于    实时监控 ADC 通道(具有直流失调电压的100Hz 正弦波或来自其引脚的100Hz PWM 信号)的任何简单示例。 我尝试了显示器和调谐选项,但发现非常慢,滞后..........

    我们非常感谢您为您提供分步指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    在这种情况下、您可能需要联系 MathWorks 以获取所需的示例和在 Simulink 中进行监控。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁 开发过 C2000工具箱? MathWorks 或 TI?  

    我真的很困惑。 如果 Mathworks 不是使用该工具箱、那么您的答案将没有帮助。 不过,我很接近解决这个问题。 感谢您的答复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上也感到困惑。 我想您是在 MATLAB 中使用 C2000工具箱? 如果是、我会认为 MathWorks 设计/拥有它、这就是我建议就该问题联系 MathWorks 的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 Matlab Simulink 中的应用开发比 Code Composer Studio 更简单。 但是、信号监控 并不简单、这一点非常重要。 目前、我正在尝试了解信号监控应用中的 CAN 总线、TCP/IP 和 UART。 Simulink 中的监视/调优选项与其他通信协议速度不同。