This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何连接到 eMMC? EMIF 模块是否支持 EMMC 接口?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214211/tms320f28388d-how-to-connect-to-emmc-does-emif-module-support-the-emmc-interface

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的专家:

我的客户想要使用基于 F28388D 的 eMMC。  EMIF 模块是否支持 EMMC 接口?

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请帮助检查 F28388D 是否支持 eMMC 接口。 非常感谢!

    Br、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    EMIF 模块仅支持异步和 SDRAM 接口。 eMMC 接口是不同的、EMIF 不直接支持该接口。  

    此致、

    Vivek Singh