This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:正在寻找可评估高达48V BLDC 电机的电机/栅极驱动器模块

Guru**** 2390805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213835/tmdscncd28388d-looking-for-a-motor-gate-driver-module-to-evaluate-bldc-motors-up-to-48-v

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DTMDSHSECDOCK

大家好!

我想使用 TMDSCNCD28388D 评估板进行测试。

是否建议使用任何兼容的电机/栅极驱动器接口来驱动高达48V 的 BLDC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes:  

    对于目前兼容48V 轨的 BLDC 驱动器产品、下面列出了我们拥有的器件。 各自的产品页面中提到了 TI EVM 模块、但它可能不会立即与 TMDSCNCD28388D 控制卡兼容。 如果需要该接口、则可能需要设计一个定制 PCB 来连接它们。 您可以使用公开在线提供的 EVM 设计文件作为该设计的参考。  

    https://www.ti.com/product/DRV8300 (100V 额定解决方案、分立性更高、操作和配置更简单)。  

    https://www.ti.com/product/DRV8353 (100V 额定电压的高集成度解决方案、具有智能诊断和配置功能)

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    首先非常感谢大家。

    我认为"TMDSHSECDOCK"集线站就是这种情况的解决方案。 抑或不是?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有没有任何机会得到我的答复的答案 Quesiton。 我想确保我的思考过程是正确的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes:

    是的、您可以使用 TMDSHSECDOCK 和 DRVx EVM 套件之间所需的信号跳线。 当然、信号(模拟和数字)的信号完整性会更差、但出于您的初始测试目的、它应该是可以的。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、信号完整性是我最 关心的问题、但希望它应该没有问题、如您所说。 在最坏的情况下、我会按照 Andrew 的建议设计一个 PCB!

    谢谢大家。