This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235-Q1:ADC 内部基准

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206336/tms320f28235-q1-adc-internal-reference

器件型号:TMS320F28235-Q1
主题中讨论的其他器件:REF3030

您好!

客户在 F28235通电的过程中遇到了一个问题:上电后的前3分钟内、所有通道的值都是原来的1.25倍。 3分钟后,问题就消失了。 都合适的。

例如、输入电压为1V、ADC 结果应为1365。 但在前3分钟是1706。 之后、升至1365。 所有通道都有问题。

F28235通电后、系统运行良好、因为我们可以从 CAN 端口获取每个数据。  

无法复制。

可能是什么问题?

什么是 ADC 内部基准、它是像 TI 器件 Ref3030一样、还是其他器件?

Br、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些疑问:

    1) 1)如果使用内部基准、则应使用2.2uF 电容器。 如果使用值较低的电容、比如1uF、会发生什么情况?

    2) 2) ADCREFP 和 ADCREFM 是如何生成的?

    非常感谢。

    Br、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    请允许我花一天时间与一些同事讨论此问题。 由于您说不可能复制、是否仅发生过一次? 此外、使用电容值为1uF 的电容器不会出现类似的情况、因为它只是一个用于滤除 ADCREFP 和 ADCREFM 上噪声的旁路电容器。 我只期望引脚上的噪声发生变化。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我还有几个关于这种设计的问题。  此设计投入生产多长时间了?  还是还没有投入生产?  这种问题出现在多少个电路板上?  在出现问题的电路板中、问题是间歇性的还是永久性的?  如果问题是间歇性的、发现问题的频率有多高? 是不是刚刚看到过一次?  

    您是否还能通过私人消息将此设计的原理图发送给我? 我已在 E2E 上向您发送朋友申请。 如果您无法向我发送完整的原理图、那么最好能看到 F28235器件的连接、尤其是模拟引脚上的连接。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collier、

    这是一个已有3年多 MP 的产品。 这一问题以前从未发生过。

    这是不可能重现的、甚至是将电源从3.15v 更改为3.6V。  

    Adc sch、我会给您发送消息。

    非常感谢。

    Br、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collier、

    与客户讨论后、他们不能提供 sch、但以下几点除外:

    1) 1) ADDLO 至 GND、此节点直接连接 VSS;

    2) ADCRESEXT、22.1K 至 VSS

    3) 3) VDDREFP/VDDREFM 2.2uF 至 VSS。

    4) 4)所有 ADC 输入信号小于3V。

    Br、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您的答复。 我会仔细研究这件事,我会尽量在我们计划的下周的电话会议之前与你联系。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何反馈吗?

    Br、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我认为这个问题最好离线支持。 我将通过电子邮件向您发送状态更新。

    此致、

    Ben Collier