This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D:错误"没有可用于&quot 的源;_system_post_cinit ()"。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1214587/tms320f28388d-tms320f28388d-error-no-source-available-for-_system_post_cinit

器件型号:TMS320F28388D

您好、TI 团队、

我正在尝试使用我的自定义源代码来调试我的项目,但我面临一个与 错误"没有源可用于"system_post_cinit ()"相关的问题。  

如果您对此错误有任何解决方案、敬请告知。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaitanya:

    您是能够 在调试时连接到目标并加载.out 文件、还是在这样做时会引发错误? 您可以通过转至 Run -> Connect to target 来连接到目标、而转至 Run -> Load 可从工程加载.out 文件。

    此致、

    Omer Amir