This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:能否&'不能从存储器中读取数据并将其存储在文件中?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213665/tms320f28379d-can-t-read-the-data-from-memory-and-store-it-in-the-file

器件型号:TMS320F28379D

大家好!

我使用的是 F28379D。 就我的实验的控制部分而言、它的工作正常、但 我面临的问题是"从存储器读取数据"。

我的系统处理 ePWM 中断。 对于每个中断、它都会读取传感器值、内存中的值应该随每个中断更新。 我不知道如何使用每个中断读取存储器、并将值存储在文件中。

我有一些疑问:

1) 1)内存读取函数应该在哪里? 在 ISR 中还是在 Main()函数中?  

2) 2)如何使用每个中断读取存储器位置的值并将其存储在 Excel 文件的新行中?

如果有人以前这样做过并且有过这方面的经验、请帮我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 在器件中使用 FatFS 或某种类型的文件系统? 或者指的是 PC 中的一个文件?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:

    感谢您的答复。 我正在尝试将数据导出到 Excel 文件、但我并不坚持这样做。 目的是保存数据供以后分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想将器件中的数据保存到 PC 中的 Excel 文件中、可以吗? 使用调试程序、您可以将内存内容存储到文件中。 这就是您要找的器件吗?

    此致、

    Veena