请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好!
我使用的是 F28379D。 就我的实验的控制部分而言、它的工作正常、但 我面临的问题是"从存储器读取数据"。
我的系统处理 ePWM 中断。 对于每个中断、它都会读取传感器值、内存中的值应该随每个中断更新。 我不知道如何使用每个中断读取存储器、并将值存储在文件中。
我有一些疑问:
1) 1)内存读取函数应该在哪里? 在 ISR 中还是在 Main()函数中?
2) 2)如何使用每个中断读取存储器位置的值并将其存储在 Excel 文件的新行中?
如果有人以前这样做过并且有过这方面的经验、请帮我解决这个问题?