This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 SPI 时无法使用 SCI

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213832/tms320f28377d-cannot-use-sci-while-using-spi

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

使用 GPIO 58 59 60 61作为 SPI、GPIO 14 15作为 SCI、但 SCI 无法正常工作。

我分别测试了 SPI 和 SCI、两者都工作正常。

这是项目 xz_01_sci_spi.zip。请帮助您将其签出。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我怀疑这可能是与中断有关的问题。 程序中是否有 SCI 和 SPI 中断? 如果有的话、你能否禁用 SPI 中断并查看你的 SCI 是否仍然能够正常运行?

    SPI 中断的优先级高于 SCI 中断。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    我不使用中断、两个中断都没有启用、并且中断矢量表也没有启用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    客户发现他打开高速 SPI 时钟、而 UART 时钟不匹配的原因。

    此致、