This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-EP:CLA GPIO 不工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208362/tms320f28035-ep-cla-gpio-not-working

器件型号:TMS320F28035-EP
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

我使用的是 Piccolo TMS320F28035。

我试图在我的 CLA 代码中切换 GPIO 线路、它似乎不起作用。

 TMS320F28035 CLA 能否访问 GPIO 或仅访问 ADC 和 PWM 控制寄存器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于在印度的假期、主题专家不在办公室。 她明天会回到你身边。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLA 无法访问 GPIO 寄存器。 有关 CLA 可访问的所有外设的详细信息、您可以参阅器件数据表。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于过去几周我们没有听到您的声音、我认为这个问题已经解决。 我将关闭该主题。 如果您仍面临问题、请拒绝该解决方案并重放此主题、或创建新主题。

    谢谢。

    Veena