This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038-Q1:用户电路板无法&&# 39;无法使用 UniFlash 工具进行编程

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212907/tms320f280038-q1-customer-board-can-t-be-programmed-by-uniflash-tool

器件型号:TMS320F280038-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 BU 专家和工具专家、  

在客户现场遇到有线情况:  

     客户电路板 F280038可以通过 CCS 进行编程、但不能通过 UniFlash 进行编程(调试器为 XDS110、连接方式为 cJTAG 2引脚。  在 UniFlash 中、我们为 CCS 使用相同的 CCXML 文件)。  

     F280039C LaunchPad 可通过 CCS 和 UniFlash 进行编程。  

     使用 UniFlash 工具、客户电路板无法第一次尝试读取存储器、但应该尝试 两次 才能成功读取存储器。  

     无论 F280038器件由探针或电路板供电、都无法对客户板 F280038进行编程。  

     如果使用 UniFlash 将 RAM 映像下载到器件中、进度将在"将 PC 设置为入口点"处停止。  

     使用 CCS 时,GEL 文件的 OnTargetConnection()将永久停止。 在调试过程中,如果我们删除  OnTargetConnection ()中的内存初始化代码,这个过程就可以完成。  

请帮助检查上述现象并给出您的评论。 我有以下问题:  

1)。 CCS 和 UniFlash 闪存编程内核之间的区别是什么?  

2)。  使用 UniFlash 闪存编程时、是否应注意任何硬件设计?  

3)。 应更新调试器固件以支持 UniFlash 工具?  

4)。 为什么  OnTargetConnection ()的内存初始化 无法在客户主板上完成?  

此致、  

怎样的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    1) 1)对于该器件、CCS 和 Uniflash 之间的内核不应有任何差异。

    2)只要电压线处于数据表的工作规格范围内、就应该没有问题。

    3) 3) 客户使用哪些版本的 CCS 和 Uniflash?

    4)控制卡在 OnTargetConnection()中的什么位置?

    关于 RAM 加载:  开发了 Uniflash 和 CCS 闪存插件以仅将映像加载到闪存。  因此、可执行文件应该是完全嵌入的闪存映像。  RAM 载入是不能得到保证的。  如果需要映射到 RAM、它应加载到闪存、然后在运行时复制到 RAM。

    问题1:Uniflash 无法加载时会出现什么错误?

    问题2:我在这篇帖子中没有看到任何专有信息。  是否可以将其移至外部论坛?

    谢谢。此致、
    Vamsi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:  

    3) 客户使用的 CCS 和 Uniflash 版本是什么?

    CCS 版本为11.1.0、Uniflash 版本为8.2.0。  

    4)控制卡在 OnTargetConnection()中的位置是什么?

    从我的测试来看、它卡在内存初始化部分中:  

    关于 RAM 负载:  Uniflash 和 CCS 闪存插件开发为仅将映像加载到闪存。  [/报价]

    好的、明白。  

    问题1:Uniflash 加载失败时出现什么错误?

    数据验证错误。  

    问题2:我在这篇文章中没有看到任何专有信息。  是否可以将其移至外部论坛?

    我只能为 F28003x 器件选择内部论坛、我不知道为什么...

    此致、  

    怎样的  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    您能发送所得到的确切数据验证错误吗?

    此外、我还将请我们的 RAM 专家了解为什么 GEL 文件中的 RAM init 给您带来了问题。  RAM 专家澄清您的 GEL 问题后、他们会根据需要将问题发送回给我。

    我可以将此帖子移至外部论坛吗?

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    如果客户  一次仅取消注释一个、则在每次执行 RAM 初始化期间、是否会拖延?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:  

    他们没有尝试每个 RAM 初始化循环、我让他们尝试一下。  

    此致、  

    怎样的