This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:集成初始位置检测与 Instaspin

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212750/tms320f280041c-integrating-initial-position-detection-with-instaspin

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

下午好!

我有一个主要使用 Instaspin 的应用、但需要自定义初始位置检测方案。 其中每段代码分别运行;但是、在执行 IPD 例程和 Instaspin 启动电机之间的转换时、我们仍然看到电机以错误的方向轻微旋转。

IPD 例程计算电机角度并 在指示 Instaspin 启用电机之前将计算得出的角度值分配到 estOutputData.ANGLE_rad 中。 我们还设置了 motorVars.flagEnableOffsetCalc = false;

是否还需要执行其他任何操作才能使 Instaspin 从我们的自定义 IPD 例程计算的对齐位置开始?

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有 只需将角度从 IPD 分配给 FAST 以启动电机、并且不启用默认禁用的 Rs 重新计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否就需要检查的其他事项提供任何见解? 必须有别的东西。

    我在论坛搜索时发现提及 IPD 集成实验。 是否存在代码/指南?如果有、您能帮助我找到相关代码/指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IPD 示例实验 lab21用于使用 MotorWare 中的 IPD&HFI 库的 F2806xF 或 F2802xF、但它无法用于 F28004x。 如果示例对您有用、您可以看一下。

    MotorWare: http://www.ti.com/tool/motorware

    instaspin_labs.pdf、位于 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs