This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:64引脚器件中的 ADC 通道数

Guru**** 2544110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213719/tms320f2800157-number-of-adc-channels-in-64-pin-devices

器件型号:TMS320F2800157

尊敬的 Champs:

数据表中显示 64引脚器件具有17个 ADC 通道。  但我在"引脚图"中对 ADC 通道数进行了计数、结果似乎为21。 17可以更正48引脚的 ADC 通道编号。 您能帮助检查一下吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    在下一个发布的版本中更正了此问题。

    更新后的计数如下所示:

    80引脚 QFP PN
    21 (11个与 GPIO 共享)
    64引脚 QFP PM
    21 (11个与 GPIO 共享)
    48引脚 QFP PHP
    18 (9个与 GPIO 共享)
    32引脚 QFN RHB
    11 (5个与 GPIO 共享)

    此致、

    Vince