This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:关于 SYS/BIOS 系统分析器的问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212510/tms320f28377s-issues-about-sys-bios-system-analyzer

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

客户有一些问题需要您的帮助:

 当我使用 CCS 和 UIA 中有关 SYS/Biose 分析工具的某些问题。  

  1. Goles 使用 RTOS 分析器分析执行序列

1.1应用程序的版本:

CCS 提供  

CCS v11.1.0.00011

编译器

C2000 编译器 v21.12.0.STS

XDCtools  

XDCtools v3.62.1.16.core

SYS/BIOS  

SYS/BIOS v6.83.0.18

UIA

UIA_2_30_01_02

器件

TI.targets.c28_float

1.2 UIA" 记录设置"的配置  

2.0异常现象

2.1.

  从 ROV:server 目标 内存 读取接收到异常 失败,地址为:0x04,长度:26,此读取是  

根据应用程序的段映射、地址无效。该应用程序可能未初始化或已损坏。

我无法 从 "RTOS 对象视图"记录"收到消息。  请看向上的图片。

2.2.

但是,当调试运行3秒,然后暂停调试时,将会出现一些消息。 请看下面的图片。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您在图像2.1中看到问题时、会发生什么情况? 是否在代码运行前发生? 如果是这样,我认为这是正常的-请看这个主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617563/rtos-problem-of-received-exception-from-rov-server-target-memory-read-failed-at-address-0x4-length-18-at-the-beginning

    "ROV BIOS Scan for Errors"选项卡是否显示任何问题?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    我认为这不是同样的问题。 我在调试操作期间遇到它。 运行1分钟后、它会因该错误而停止。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够检查"扫描错误"选项卡? 是否显示有任何问题?

    遗憾的是、在我们能够为 UIA 提供的支持方面非常有限。 我们不再积极维护、并且团队内部对该主题的专业知识也不多。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    您是否能够检查 Scan for Errors (扫描错误)选项卡? 它是否显示有任何问题?

     在 地址 "0x3fe2ed"处中断 、没有    可用的调试信息、 或 在  程序 代码之外。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是在引导 ROM 中的等待引导。 您可以通过加载 ROM 符号进行仔细检查:

    [c2000ware installation]\libraries\boot_rom\f2837xs\RevB\ROM_sources\CCS_files\cpu01\Release\F2837x_cpu01_bootROM_RevB_Golden_020314.out

    然后、当 CCS 要求您"Locate File"时、您可以将其指向:

    [c2000ware installation]\libraries\boot_rom\f2837xs+、revB\rom_sources\F2837x_bootROM\cpu01-bootROM\source

    这应该会向您显示它在引导 ROM 中的停止位置。 无论什么原因都导致了复位。 您可以检查复位原因寄存器吗?

    另外、为了清楚起见、我曾询问过 BIOS 部分 ROV 中的"Scan for Errors"选项卡。

    惠特尼