This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSPREX28335:如何使用 DSP28335实现 FFT 数字相位歧视

Guru**** 2580305 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213683/tmdsprex28335-how-to-use-dsp28335-to-realize-fft-digital-phase-discrimination

器件型号:TMDSPREX28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、团队成员

我将尝试获取频率高达100kHz 的两个信号的相位差,我知道使用28335的异或门电路以及采集模块可以执行此任务。 但 FFT 数字相位歧视算法似乎也可以领域这个函数。 我可以使用任何示例或库、也可以使用任何设计参考来实现此算法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在寻找 FFT 算法、可选择 C2000Ware SDK 具有一个浮点 DSP 库、其中包含各种 FFT 实现方式(复数、实数、32位浮点、64位浮点)。 您可以在 C2000Ware 目录中找到它: C2000Ware_4_XX_XX_XX\libraries\dsp\FPU\c28。 这里提供了针对不同 FFT 配置的示例、并且有一个文档介绍了所使用的每个函数的详细信息。

    此致、

    Omer Amir