This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:我可以在哪里下载使用寄存器结构的280039C 示例代码

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213698/launchxl-f280039c-where-can-i-download-280039c-sample-code-that-use-register-structure

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我尝试在280039C 芯片上构建代码。 我找到了运行寄存器时不带结构变量的示例代码。
我可以在哪里下载使用寄存器结构的280039C 示例代码?



感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、  

    在 C2000ware 软件包中、可在以下位置找到使用寄存器结构的示例:

    C2000Ware_X_XX_00_00\device_support\f28003x\examples

    如有进一步的疑问、请告知我们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这就是我要找的。

    我已经在以下文件夹下导入了一些示例代码。

    \c2000\C2000Ware_4_02_00_00\examples\f28003x

    哪个文件夹更适合用作我的外设函数参考?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个文件夹提供了两种不同的方法。  

    C2000Ware_x_XX_00_00\device_support\f28003x\examples

    我在前面提到过、它利用了寄存器结构。 使用此方法进行编程需要深入了解不同的寄存器和特定位的各种功能。 这样就可以在编写应用程序时进行精细控制。  

    \cc2000\C2000Ware_4_02_00\examples\f28003x

    您提到的后者涉及使用直接 API 对在不同外设驱动程序中定义的微控制器进行编程、此操作更简单、因为它不需要寄存器的深入知识、并且支持更快的方法来写入应用程序。 该团队在开发新 API 和修复任何潜在错误方面积极参与开发此方法。

    客户可以根据项目偏好选择方法。

    谢谢。