This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:包括 C2000Ware FPU 库中的 memcpy_fast_far ()

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212731/tms320f28377s-including-memcpy_fast_far-from-c2000ware-fpu-library

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的社区:

我的问题:  在我的代码中、是否有头文件要包含或推荐的替代方法来使用 C2000Ware FPU 库中的 memcpy_fast_far ()函数?

我正在开发一些使用 memcpy_fast_far ()来访问 SDRAM 中的数据(通过 EMIF)的代码。 我注意到、在示例工程(c2000ware\device_support\f2837xs+ examples\cpu\emif1_16bit_sdam_far\cpu01)中、除了主代码外还有三个文件、即 fpu_vector.h、fpu_types.h 和 memcpy_fast_far.asm。

我可以在 C2000Ware 的 FPU 库中看到同名的文件、因此、为了避免在项目目录中手动复制库文件、我认为引用 FPU 库中的文件会更好。

但是、在此过程中、我注意到、虽然 memcpy_fast_far.asm 位于 FPU 库(c2000ware\libraries\dsp\fpu\c28\source\fpu32\utility)中、但 FPU 库(c2000ware\libraries\dsp\fpu\c28\include\fpu32\fpu_vector.h)中的 fpu_vector.h 不包含其函数原型。 我无法立即在 FPU 库中看到包含函数原型的头文件。

我可以手动添加行  
extern void memcpy_fast_far (volatile void* dst、volatile const void* src、uint16_t N);
这对我的代码很有效、但我不确定这是否是正确的方法。

非常感谢、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    FPU 库中不存在 memcpy_fast_far 函数、而存在 memcpy_fast 函数(不可中断)。 如果要使用 memcpy_fast_far 函数、则必须自己创建外部声明。 如果这不起作用或出现错误、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导。 我将保留手动 extern 声明。

    此致、

    Alex