This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:该器件是否支持 USB 引导加载程序应用程序以通过 USB 更新固件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213201/tms320f28376s-does-this-part-support-a-usb-bootloader-application-to-update-firmware-via-usb

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我希望能够使用 USB 直接更新固件。  是否提供了 USB 引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    可以选择 ROM USB 引导加载程序。 TRM 中有关"配置获取引导选项"的"ROM 代码和外设引导"一章包含有关如何选择 USB 引导加载程序的信息。 USB 引导加载程序将与 USB 闪存编程器实用程序交互、以更新固件。 该实用程序位于 C2000Ware\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和信息 PAWAN。

    只需插入固件文件所在的 USB 记忆棒、就可以通过 USB 引导加载程序上传固件吗?  (即我们不会使用 C2000闪存编程工具。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    目前不支持此功能。 该器件需要自定义 USB 引导加载程序。

    此致、PAWAN