This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:F280049的 motorware

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, DRV8323, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212732/tms320f280049c-motorware-for-f280049

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8323、MOTORWARE、C2000WARE

您好、支持团队、

据我所知、F280049C 还支持 FAST 库。

是否还有其他示例、例如 DRV8323与 F28027F (Motorware Lib)结合使用?

我要使用 F280049C 而不是 F28027F。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过  以下链接参阅 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中的 InstaSPIN 示例。

    http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     

    motorControlSDK 中的以下文件夹中提供了基于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F280049C + BOOSTXL-DRV8320RS 的低压电机示例项目

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\ccs\sensorless_foc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-

    查看 BOOSTXL-DRV8320RS 电路板时、我发现一个 DAC 信号(J3/30)与 ISENSx 信号组合在一起-这有什么用?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用片上 PGA 与使用需要基准失调电压的外部 OPA 来设置电流检测的基准电压偏移。