This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:多 ADC 初始化中断

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212323/tms320f28379d-multi-adc-initialization-interrupt

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、专家

我正在使用 TMS320F28379D 并探索几种外设。 我正在尝试采集不同 ADC 的模拟通道。 我在突发模式下初始化了所有4个 ADC、不同的通道与 SOC 相关联(例如:SOC0到 Ch0、SOC1到 Ch1等)。 选择 EPwm1作为 ADC 所有 SOC 的触发源。 但我看到仅执行了 ADC-D 中断子路由(ISR)。 同样、如果3个 ADC 被初始化、那么只执行 ADC-C ISR、依此类推。 我观察到,如果任何一个 ADC 被初始化,保持其他 ADC 关闭,我可以看到相应的 ISR 正在被执行。 仅当所有程序都已初始化时才会出现问题。  

除了这个问题、我还想知道如何为 ADC 突发模式启用中断。 虽然在上面的段落中我提到 ISR 正在被调用、但是我还没有在任何地方为突发模式启用中断。 换句话说、例如、如果选择5个 SOC 在突发模式下为 ADC 执行、如何在全部5个 SOC 完成时生成中断。 我想应在 INT1SEL 位的 ADCINTSEL1N2中选择 EOC-5作为源。 请确认!

此致、  

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    该主题已分配给专家、他将很快回复该主题。  

    同时、您可以查看 ADC 示例:来自以下路径的 adc_ex12_burst_mode_epwm: C:\ti\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ADC、以在不同突发结束时生成中断。

    此致、

    Meghavi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    如果您正在使用 ADC 突发模式并且您希望在转换结束时触发单个 ISR、则认为您将需要使用来自上次转换的 EOC 信号触发 ISR、这是正确的。

    要讨论您的第一个问题、您应该能够从不同的 ADC 触发所有 ISR。 您是从其中一个 C2000WARE 示例开始项目、还是从零开始?

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collier、

    暂存所做的一切。 我已经初始化了计时器中断、 4个 ADC 中断。 单独调用 ADC ISR、但当所有 ADC 都初始化时、仅调用 ADC-D。 这是我面临的问题。 我将附加该程序以便查看。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    好的、我会对查看您的程序感兴趣。 如果您想私下分享、请告诉我。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include "F28x_Project.h"
    
    interrupt void timer_ovf_isr(void);
    interrupt void adcAisr(void);
    interrupt void adcBisr(void);
    interrupt void adcCisr(void);
    interrupt void adcDisr(void);
    
    void TimerInit();
    void PwmInit();
    void Initgpio();
    void adcinit();
    int i,a,b,c,d=0;
    float
    a0,a1,a2,a3,a4,a5,b0,b1,b2,b3,b4,b5,c2,c3,c4,c5,d0,d1,d2,d3,d4,d5=0;
    
    void main(void)
    {
    
         InitSysCtrl();
         InitGpio();
         TimerInit();
         PwmInit();
         Initgpio();
         adcinit();
    
         DINT;
         InitPieCtrl();
         InitPieVectTable();
    
         EALLOW;
         PieVectTable.ADCA1_INT = &adcAisr;
         PieVectTable.ADCB1_INT = &adcBisr;
         PieVectTable.ADCC1_INT = &adcCisr;
         PieVectTable.ADCD1_INT = &adcDisr;
         PieVectTable.TIMER0_INT = &timer_ovf_isr;
         EDIS;
    
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx2 = 1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx3 = 1;
         PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;
    
         PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
         IER |= 0x0001;
         EINT;          // Enable Global interrupt INTM
         ERTM;          // Enable Global realtime interrupt DBGM
    
         CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;
         while(1)
         {
    
         }
    
    }
    
    void TimerInit(void)
    {
    
    
            CpuTimer0Regs.PRD.bit.LSW = 0x00FF;
            CpuTimer0Regs.PRD.bit.MSW = 0x002F;
            CpuTimer0Regs.TPR.bit.TDDR = 0x001F;
            CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE = 1;
            CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 0;
            CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;
            CpuTimer0Regs.TCR.bit.FREE = 0;
    }
    
    void timer_ovf_isr(void)
    
    {
            i=i+1;
            GpioDataRegs.GPCTOGGLE.bit.GPIO73 = 1;
            GpioDataRegs.GPCTOGGLE.bit.GPIO74 = 1;
            CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF = 1;
            PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0x0001;
    }
    
    void PwmInit(void)
    {
               EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;             // Count up
               EPwm1Regs.TBPRD = 5000;                    // Set timer period
               EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = 0;               // Disable phase
    loading
               EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0x0000;          // Phase is 0
               EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000;                    // Clear counter
               EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;           // Clock ratio to
    SYSCLKOUT
               EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;
               EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 1;            // SYNC output on CTR =
    0
               // Setup shadow register load on ZERO
               EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;
               EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = 0;
               EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 0;
               EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0;
               // Set Compare values
    
               // Set actions
               EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 2;                // Set PWM1A on Zero
               EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 1;                // Clear PWM1A on event
    A, up count
    
               EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN  = 0;            // Disable SOC on A
    group
               EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;            // Select SOCA on period
    match
               EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;             // Enable SOCA
               EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;             // Generate pulse on 1st
    event
    
    
    }
    
    void Initgpio(void)
    {
    
             EALLOW;
             GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPDMUX1.all = 0;
             GpioCtrlRegs.GPDMUX2.all = 0;
    
             GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO23 = 1;
             GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO73 = 1;
             GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO74 = 1;
             GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO92 = 1;
             GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO93 = 1;
    
            EDIS;
    }
    
    void adcinit(void)
    {       EALLOW;
    
            //ADC A
            AdcaRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 5;          // Set ADCCLK divider to /4
            AdcaRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0;        // 12-bit resolution
            AdcaRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0;        // Single-ended channel
    conversions (12-bit mode only)
            AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;       // Set pulse positions to
    late
            AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;          // Power up the ADC
            DELAY_US(1000);                             // Delay for 1ms to allow
    ADC time to power up
    
            AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;          // SOC0 will convert pin A0
            AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 1;
            AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 2;
            AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 3;
            AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 4;
            AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 5;
    
            AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 14;         // Sample window is 100
    SYSCLK cycles
            AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 14;
    
    
            AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;        // Enable INT1 flag
            AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 5;
            AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Make sure INT1 flag is
    cleared
    
            AdcaRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTEN = 1;
            AdcaRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTSIZE= 5;
            AdcaRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTTRIGSEL = 5; //EPWM1
    
            AdcaRegs.ADCSOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 0;
    
    
         //ADCB
    
            AdcbRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 6;          // Set ADCCLK divider to /4
            AdcbRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0;        // 12-bit resolution
            AdcbRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0;        // Single-ended channel
    conversions (12-bit mode only)
            AdcbRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;       // Set pulse positions to
    late
            AdcbRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;          // Power up the ADC
            DELAY_US(1000);                             // Delay for 1ms to allow
    ADC time to power up
    
            AdcbRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;          // SOC0 will convert pin A0
            AdcbRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 1;
            AdcbRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 2;
            AdcbRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 3;
            AdcbRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 4;
            AdcbRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 5;
    
            AdcbRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 14;         // Sample window is 100
    SYSCLK cycles
            AdcbRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcbRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcbRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcbRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcbRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 14;
    
    
            AdcbRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;        // Enable INT1 flag
            AdcbRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 5;
            AdcbRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Make sure INT1 flag is
    cleared
    
            AdcbRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTEN = 1;
            AdcbRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTSIZE= 5;
            AdcbRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTTRIGSEL = 5; //EPWM1
    
    
            AdcbRegs.ADCSOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 0;
    
    
            //ADCC
    
            AdccRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 6;          // Set ADCCLK divider to /4
            AdccRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0;        // 12-bit resolution
            AdccRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0;        // Single-ended channel
    conversions (12-bit mode only)
            AdccRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;       // Set pulse positions to
    late
            AdccRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;          // Power up the ADC
            DELAY_US(1000);                             // Delay for 1ms to allow
    ADC time to power up
    
            AdccRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;          // SOC0 will convert pin A0
            AdccRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 1;
            AdccRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 2;
            AdccRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 3;
            AdccRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 4;
            AdccRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 5;
    
            AdccRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 14;         // Sample window is 100
    SYSCLK cycles
            AdccRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdccRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdccRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdccRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdccRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 14;
    
    
            AdccRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;        // Enable INT1 flag
            AdccRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 5;
            AdccRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Make sure INT1 flag is
    cleared
    
            AdccRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTEN = 1;
            AdccRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTSIZE= 5;
            AdccRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTTRIGSEL = 5; //EPWM1
    
    
            AdccRegs.ADCSOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 0;
    
    
         //ADCD
    
            AdcdRegs.ADCCTL2.bit.PRESCALE = 6;          // Set ADCCLK divider to /4
            AdcdRegs.ADCCTL2.bit.RESOLUTION = 0;        // 12-bit resolution
            AdcdRegs.ADCCTL2.bit.SIGNALMODE = 0;        // Single-ended channel
    conversions (12-bit mode only)
            AdcdRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;       // Set pulse positions to
    late
            AdcdRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;          // Power up the ADC
            DELAY_US(1000);                             // Delay for 1ms to allow
    ADC time to power up
    
            AdcdRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL = 0;          // SOC0 will convert pin A0
            AdcdRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = 1;
            AdcdRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL = 2;
            AdcdRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL = 3;
            AdcdRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL = 4;
            AdcdRegs.ADCSOC5CTL.bit.CHSEL = 5;
    
            AdcdRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = 14;         // Sample window is 100
    SYSCLK cycles
            AdcdRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcdRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcdRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcdRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS = 14;
            AdcdRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS = 14;
    
    
            AdcdRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;        // Enable INT1 flag
            AdcdRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 5;
            AdcdRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Make sure INT1 flag is
    cleared
    
            AdcdRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTEN = 1;
            AdcdRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTSIZE= 5;
            AdcdRegs.ADCBURSTCTL.bit.BURSTTRIGSEL = 5; //EPWM1
    
    
            AdcdRegs.ADCSOCPRICTL.bit.SOCPRIORITY = 0;
    
    
         EDIS;
    
    }
    
    void adcAisr(void)
    {
    
            a=a+1;
            if(a>5)
            {a=0;}
    
    
            a0 = AdcaResultRegs.ADCRESULT0;
            a1 = AdcaResultRegs.ADCRESULT1;
            a2 = AdcaResultRegs.ADCRESULT2;
            a3 = AdcaResultRegs.ADCRESULT3;
            a4 = AdcaResultRegs.ADCRESULT4;
            a5 = AdcaResultRegs.ADCRESULT5;
    
    
    
            AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Clear ADC INT1 flag
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.SOCA = 1;
            PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;     // Acknowledge PIE group 1
    to enable further interrupts
    }
    
    void adcBisr(void)
    {
    
            b=b+1;
            if(b>5)
            {b=0;}
    
            b0 = AdcbResultRegs.ADCRESULT0;
            b1 = AdcbResultRegs.ADCRESULT1;
            b2 = AdcbResultRegs.ADCRESULT2;
            b3 = AdcbResultRegs.ADCRESULT3;
            b4 = AdcbResultRegs.ADCRESULT4;
            b5 = AdcbResultRegs.ADCRESULT5;
    
            AdcbRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Clear ADC INT1 flag
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.SOCA = 1;
            PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;     // Acknowledge PIE group 1
    to enable further interrupts
    }
    
    void adcCisr(void)
    {
    
            c=c+1;
            if(c>5)
            {c=0;}
    
    
            c2 = AdcbResultRegs.ADCRESULT2;
            c3 = AdcbResultRegs.ADCRESULT3;
            c4 = AdcbResultRegs.ADCRESULT4;
            c5 = AdcbResultRegs.ADCRESULT5;
    
            AdccRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Clear ADC INT1 flag
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.SOCA = 1;
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
            PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;     // Acknowledge PIE group 1
    to enable further interrupts
    }
    
    void adcDisr(void)
    {
    
    
            d=d+1;
            if(d>5)
            {d=0;}
    
    
            d0 = AdcdResultRegs.ADCRESULT0;
            d1 = AdcdResultRegs.ADCRESULT1;
            d2 = AdcdResultRegs.ADCRESULT2;
            d3 = AdcdResultRegs.ADCRESULT3;
            d4 = AdcdResultRegs.ADCRESULT4;
            d5 = AdcdResultRegs.ADCRESULT5;
    
            AdcdRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;      // Clear ADC INT1 flag
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
            EPwm1Regs.ETCLR.bit.SOCA = 1;
            PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;     // Acknowledge PIE group 1
    to enable further interrupts
    
    }
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有注意到程序中明显不会触发 ISR 的任何内容。  

    我在下面提供了一个示例程序、其中 ADCA、ADCB、ADCC 和 ADCD 上存在突发(均由 EPWM1触发)。 每次突发结束时都会触发不同的 ISR、您可以观察监视表达式中 adcXResult2变量增量的值、以便可以看到每个 ISR 都被触发。  

    此示例是 adc_ex11_multiple_soc_ePWM 和 adc_ex12_burst_mode_ePWM 的组合、您可以在 F2837xD 的 C2000WARE ADC 示例中找到它们。 这使用 driverlib 而不是 bitfield、我认为这会使代码更易于读取、并提供了一个有用的抽象层。

    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    
    //
    // Defines
    //
    #define EX_ADC_RESOLUTION       12
    // 12 for 12-bit conversion resolution, which supports (ADC_MODE_SINGLE_ENDED)
    // Sample on single pin (VREFLO is the low reference)
    // Or 16 for 16-bit conversion resolution, which supports (ADC_MODE_DIFFERENTIAL)
    // Sample on pair of pins (difference between pins is converted, subject to
    // common mode voltage requirements; see the device data manual)
    
    //
    // Globals
    //
    uint16_t adcAResult0; 
    uint16_t adcAResult1;
    uint16_t adcAResult2;
    uint16_t adcDResult0;
    uint16_t adcDResult1;
    uint16_t adcDResult2;
    uint16_t adcBResult0;
    uint16_t adcBResult1;
    uint16_t adcBResult2;
    uint16_t adcCResult0;
    uint16_t adcCResult1;
    uint16_t adcCResult2;
    
    //
    // Function Prototypes
    //
    void configureADC(uint32_t adcBase);
    void initEPWM();
    void initADCSOC(void);
    __interrupt void adcA1ISR(void);
    __interrupt void adcD1ISR(void);
    __interrupt void adcB1ISR(void);
    __interrupt void adcC1ISR(void);
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pullups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Interrupts that are used in this example are re-mapped to ISR functions
        // found within this file.
        //
        Interrupt_register(INT_ADCA1, &adcA1ISR);
        Interrupt_register(INT_ADCD1, &adcD1ISR);
        Interrupt_register(INT_ADCB1, &adcB1ISR);
        Interrupt_register(INT_ADCC1, &adcC1ISR);
    
        //
        // Set up the ADC and the ePWM and initialize the SOC
        //
        configureADC(ADCA_BASE);
        configureADC(ADCD_BASE);
        configureADC(ADCB_BASE);
        configureADC(ADCC_BASE);
        initEPWM();
        initADCSOC();
    
        //
        // Enable ADC interrupt
        //
        Interrupt_enable(INT_ADCA1);
        Interrupt_enable(INT_ADCD1);
        Interrupt_enable(INT_ADCB1);
        Interrupt_enable(INT_ADCC1);
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        //
        // Start ePWM1, enabling SOCA and putting the counter in up-count mode
        //
        EPWM_enableADCTrigger(EPWM1_BASE, EPWM_SOC_A);
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP);
    
        //
        // Take conversions indefinitely in loop
        //
        do
        {
            //
            // Wait while ePWM causes ADC conversions.
            // ADCA1 ISR processes each new set of conversions. 
            //
        }
        while(1);
    }
    
    //
    // configureADC - Write ADC configurations and power up the ADC for the
    // selected ADC
    //
    void configureADC(uint32_t adcBase)
    {
        //
        // Set ADCDLK divider to /4
        //
        ADC_setPrescaler(adcBase, ADC_CLK_DIV_4_0);
    
        //
        // Set resolution and signal mode (see #defines above) and load
        // corresponding trims.
        //
    #if(EX_ADC_RESOLUTION == 12)
        ADC_setMode(adcBase, ADC_RESOLUTION_12BIT, ADC_MODE_SINGLE_ENDED);
    #elif(EX_ADC_RESOLUTION == 16)
        ADC_setMode(adcBase, ADC_RESOLUTION_16BIT, ADC_MODE_DIFFERENTIAL);
    #endif
    
        //
        // Set pulse positions to late
        //
        ADC_setInterruptPulseMode(adcBase, ADC_PULSE_END_OF_CONV);
    
        //
        // Power up the ADCs and then delay for 1 ms
        //
        ADC_enableConverter(adcBase);
    
        //
        // Delay for 1ms to allow ADC time to power up
        //
        DEVICE_DELAY_US(1000);
    }
    
    //
    // Function to configure ePWM1 to generate the SOC.
    //
    void initEPWM(void)
    {
        //
        // Disable SOCA
        //
        EPWM_disableADCTrigger(EPWM1_BASE, EPWM_SOC_A);
    
        //
        // Configure the SOC to occur on the first up-count event
        //
        EPWM_setADCTriggerSource(EPWM1_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_U_CMPA);
        EPWM_setADCTriggerEventPrescale(EPWM1_BASE, EPWM_SOC_A, 1);
    
        //
        // Set the compare A value to 1000 and the period to 1999
        // Assuming ePWM clock is 100MHz, this would give 50kHz sampling
        // 50MHz ePWM clock would give 25kHz sampling, etc. 
        // The sample rate can also be modulated by changing the ePWM period
        // directly (ensure that the compare A value is less than the period). 
        //
        EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 1000);
        EPWM_setTimeBasePeriod(EPWM1_BASE, 1999);
    
        //
        // Set the local ePWM module clock divider to /1
        //
        EPWM_setClockPrescaler(EPWM1_BASE,
                               EPWM_CLOCK_DIVIDER_1,
                               EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
    
        //
        // Freeze the counter
        //
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);
    }
    
    //
    // Function to configure SOCs on ADCA and ADCD to be triggered by ePWM1.
    //
    void initADCSOC(void)
    {
            uint16_t acqps;
    
        //
        // Determine minimum acquisition window (in SYSCLKS) based on resolution
        //
        if(EX_ADC_RESOLUTION == 12)
        {
            acqps = 14; // 75ns
        }
        else //resolution is 16-bit
        {
            acqps = 63; // 320ns
        }
        //
        // - NOTE: A longer sampling window will be required if the ADC driving
        //   source is less than ideal (an ideal source would be a high bandwidth
        //   op-amp with a small series resistance). See TI application report
        //   SPRACT6 for guidance on ADC driver design.
        // - NOTE: SOCs need not use the same S+H window duration, but SOCs 
        //   occurring in parallel (in this example, SOC0 on both ADCs occur in 
        //   parallel, as do the SOC1s on both ADCs, etc.) should usually
        //   use the same value to ensure simultaneous samples and synchronous 
        //   operation.  
    
        //
        // Select the channels to convert and the configure the ePWM trigger 
        //
        ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN0, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN1, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN2, acqps);
    
        ADC_setupSOC(ADCD_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN2, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCD_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN3, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCD_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN4, acqps);
    
        ADC_setupSOC(ADCB_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN0, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCB_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN1, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCB_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN2, acqps);
    
        ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN2, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER1, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN3, acqps);
        ADC_setupSOC(ADCC_BASE, ADC_SOC_NUMBER2, ADC_TRIGGER_SW_ONLY,
                     ADC_CH_ADCIN4, acqps);
    
        ADC_enableBurstMode(ADCA_BASE);
        ADC_setBurstModeConfig(ADCA_BASE, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA, 3);
    
        ADC_enableBurstMode(ADCD_BASE);
        ADC_setBurstModeConfig(ADCD_BASE, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA, 3);
    
        ADC_enableBurstMode(ADCB_BASE);
        ADC_setBurstModeConfig(ADCB_BASE, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA, 3);
    
        ADC_enableBurstMode(ADCC_BASE);
        ADC_setBurstModeConfig(ADCC_BASE, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA, 3);
    
        //
        // Select SOC2 on ADCA as the interrupt source.  SOC2 on ADCD will end at
        // the same time, so either SOC2 would be an acceptable interrupt triggger.
        //
        ADC_setInterruptSource(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER2);
        ADC_enableInterrupt(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        ADC_setInterruptSource(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER2);
        ADC_enableInterrupt(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        ADC_clearInterruptStatus(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        ADC_setInterruptSource(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER2);
        ADC_enableInterrupt(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        ADC_clearInterruptStatus(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        ADC_setInterruptSource(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER2);
        ADC_enableInterrupt(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        ADC_clearInterruptStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    }
    
    //
    // ADC A Interrupt 1 ISR
    //
    __interrupt void adcA1ISR(void)
    {
        //
        // Store results
        //
        adcAResult0 = ADC_readResult(ADCARESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);
        adcAResult1 = ADC_readResult(ADCARESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER1);
        adcAResult2 += 1;
    
        //
        // Clear the interrupt flag
        //
        ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        //
        // Check if overflow has occurred
        //
        if(true == ADC_getInterruptOverflowStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1))
        {
            ADC_clearInterruptOverflowStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
            ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        }
    
        //
        // Acknowledge the interrupt
        //
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    }
    
    //
    // ADC D Interrupt 1 ISR
    //
    __interrupt void adcD1ISR(void)
    {
        //
        // Store results
        //
        adcDResult0 = ADC_readResult(ADCDRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);
        adcDResult1 = ADC_readResult(ADCDRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER1);
        adcDResult2 += 1;
    
        //
        // Clear the interrupt flag
        //
        ADC_clearInterruptStatus(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        //
        // Check if overflow has occurred
        //
        if(true == ADC_getInterruptOverflowStatus(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1))
        {
            ADC_clearInterruptOverflowStatus(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
            ADC_clearInterruptStatus(ADCD_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        }
    
        //
        // Acknowledge the interrupt
        //
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    }
    
    //
    // ADC B Interrupt 1 ISR
    //
    __interrupt void adcB1ISR(void)
    {
        //
        // Store results
        //
        adcBResult0 = ADC_readResult(ADCBRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);
        adcBResult1 = ADC_readResult(ADCBRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER1);
        adcBResult2 += 1;
    
        //
        // Clear the interrupt flag
        //
        ADC_clearInterruptStatus(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        //
        // Check if overflow has occurred
        //
        if(true == ADC_getInterruptOverflowStatus(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1))
        {
            ADC_clearInterruptOverflowStatus(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
            ADC_clearInterruptStatus(ADCB_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        }
    
        //
        // Acknowledge the interrupt
        //
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    }
    
    //
    // ADC C Interrupt 1 ISR
    //
    __interrupt void adcC1ISR(void)
    {
        //
        // Store results
        //
        adcCResult0 = ADC_readResult(ADCCRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER0);
        adcCResult1 = ADC_readResult(ADCCRESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER1);
        adcCResult2 += 1;
    
        //
        // Clear the interrupt flag
        //
        ADC_clearInterruptStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    
        //
        // Check if overflow has occurred
        //
        if(true == ADC_getInterruptOverflowStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1))
        {
            ADC_clearInterruptOverflowStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
            ADC_clearInterruptStatus(ADCC_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
        }
    
        //
        // Acknowledge the interrupt
        //
        Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
    }
    

    请将此文件用作参考、让我知道您是否能够解决您的问题。

    此致、

    Ben Collier