This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:比较器子系统的灵敏度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213172/tms320f28075-sensitivity-of-comparator-subsystem

器件型号:TMS320F28075

尊敬的专家:  

我的工作是  在微控制器 Piccolo (TMS320F28075)上开发一个用于电机控制的应用。

我对 CMPSS2子系统进行了编程、以通过跳变区保护 EPWM2。

下面是我的设置:

Cmpss2Regs.CTRIPHFILCTL.bit.SAMPWIN = 31;
Cmpss2Regs.CTRIPHFILCTL.bit.THRESH = 30;
Cmpss2Regs.CTRIPHFILCLKCTL.bit.CLKPRESCALE = 2;
Cmpss2Regs.CTRIPHFILCTL.bit.FILINIT = 1;

为了验证我 的代码的有效性、我在实验室进行了一些试验测试。

成功证明当我施加 高于阈值(115mA)的直流电流(130mA)时、跳匣区域会强制使 PWM 信号处于高电平。  

因此、 如果我施加阶跃输入信号、一切都正常

然后、我通过施加具有相同振幅(脉冲振幅再次为150mA)的脉冲信号执行了一些实验测试。

我证实了这一点 如果脉冲宽度低于10ms、子系统 CMPSS2不会触发跳变区

此外、我验证了寄存器 Cmpss2Regs.COMPHSTS.bit.COMPHLATCH 始终为0。  

总结:

-一切运行良好,  一个步进输入信号;

- cmpss 不 适用于宽度小于10ms 的脉冲信号。

为什么 CMPSS 的运行取决于信号的宽度?

我计算出 数字滤波器的宽度为(SAMPWIN+1)/(SYSCLK/(CLKPRESCALE+1))=32/(12000000000/3)=800ns

此致、

贝尼托

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题! 下面是解释。 希望对其他用户有所帮助。

    我的设置中有一个泄漏。

    具体来说、为了施加脉冲、我将微控制器连接到波形发生器。 Morevoer、为了测量电流、在波形发生器和微控制器 I 上连接了一个电流表。

    不同于阶跃电压、 宽10ms 的脉冲电压可能被电流表滤除。

    实际上、我从设置中移除了电流表、一切都正常(就像阶跃电压一样)。