This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms320f28386d

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213090/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D

HII 专家,

如果 CPU 2获得安全装置中断、单独安全装置定时器的运行方式将使得 CPU 1也被重新启动或者只有 CPU 2重新启动。

请告诉我这一点。

提前感谢。

谢谢、此致

K. Aravind,

Ph.no:9848992750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    如果 CPU2看门狗将仅复位 CPU2、则复位 CPU1。  

    请查看技术参考手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruii0 

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    与 CPU2一起、如果有 CPU 2 WDRST、CM 也会复位。  

    谢谢

    Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    请仔细阅读 TRM 中的"复位"部分。 其中详细介绍了复位。

    此致、Santosh