This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:GPIO 内部上拉电阻规格

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212984/tms320f280039c-gpio-internal-pull-up-spec

器件型号:TMS320F280039C

尊敬的 Champs:

我能否获得内部上拉特性?

对于 IPULLUP、它只有典型的输入电流。

当在该端口连接另一个板时、我需要最小值/最大值来估算预期的电压电平。

请提供帮助。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的提问。 我们目前正在研究这一点、以便在将来修订该数据表。 下一个版本(或后面的版本)将填充 RPULLUP 和 RPULLDOWN 最小/最大值。 此时、这些值尚不可用。

    此致、

    Vince