This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 FCL 函数和 DRV8412

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8962, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212370/tms320f28379d-about-the-fcl-function-and-drv8412

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DRV8412DRV8962TMS320F28035

大家好、我阅读了 TI 文档"在伺服电机控制中实现更快的电流环路回报"(swpy031)和 sway019.pdf、在后面的文档中指出:

例如、电机控制应用的设计人员多年来一直对电流环路带宽施加限制、因为他们假定控制器在每个控制环路周期只能更新一次 PWM。  1µs、借助集成的高性能逐次逼近型寄存器(SAR) ADC、ADC 后处理硬件、三角数学指令和其他周期验证资源、C2000 MCU 可以在不到5 μ s 的时间内对电机电流进行采样、将其转换为数字数据、处理数据并更新 PWM 发生器。  (图1.) 场定向控制(FOC)处理和 PWM 更新所需时间不到500ns。

我对这句话有点困惑、  

1、例如、我想将 FCL (TMS320F2837xD)与 DRV8412 (集成 FET 驱动器)一起使用、DRV8412的最大 PWM 频率为500kHz、即2us。 这是否意味着、通过使用 FCL 或其他函数、我们可以将 PWM 频率过驱至1MHz (1us)? 500ns 的更新间隔意味着我们可以每500ns、2MHz 计算并生成一个专用脉冲宽度(>最小脉冲宽度)。

2.我们需要对音圈电机进行精确平稳的控制、因此该电流环路的更新间隔或 PWM 频率越高越好、最好是1MHz。 这种逐周期电流控制 非常具有吸引力。 例如、如果我们将电机驱动器固定为 DRV8412 (500kHz)或最近更新的 DRV8962 (200kHz)、那么我们应该选择哪种 C2000芯片? 我们发现 DRV8412-C2-KIT 正在使用 TMS320F28035、我们想知道  TMS320F2837xD 或其他 C2000是否更好。

此致!

Benyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benyuan:

    请参阅以下对这两个问题的答复:

    1. PWM 频率不能增加到1MHz、因为 DRV8412具有500kHz 的限制。 500ns 并不意味着每个控制计算中的时间间隔、它用于测量控制计算和 PWM 更新中的延迟。

    F2837xD 会更好、我们的实验室测试显示电流环路延迟约为0.96us 至0.98us。 您可以参阅此 应用报告(SPRACL1B.pdf)以了解详情。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您提供的文档内容非常丰富。 在本文档中、我可以看到、在使用 F2837xD 时、您可以实现10KHz PWM 控制、是否有任何使用500kHz PWM 的参考设计?

    此外、为了实现500kHz PWM 控制和高电流带宽、选择 C2000的关键规格是什么? CLA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benyuan:

    不用客气。 目前没有可用的示例、使用500kHz PWM 进行电机控制。 FCL 库和示例在 CPU、CLA 和 TMU 之间对算法进行了分区、以将延迟降低到1us 以下。

    谢谢。

    嘉兴市