This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:从何处下载 XDS110调试器的驱动程序

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213204/tms320f280040-q1-where-to-download-the-driver-for-xds110-debugger

器件型号:TMS320F280040-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

实际上我以前下载过它,但无法从谷歌找到它更多。

此页面上不可用:

https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U#order-start-development

此页面上也没有:

software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

此页面上仅包含仿真器:

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

之前下载的文件为 ti_xds110_setup_7.0.100.1_windows.exe。

有人能帮助您吗?

谢谢!

吊车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 CCS 版本是什么? 它应该已经与 CCS 一起安装。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我想使用 uniFlash 在另一台计算机中对器件进行编程、并尝试不在那里安装 CCS。

    此致、

    吊车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crane 先生、您好!

    您是否安装了最新的 uniflash? 在使用 Uniflash 进行连接时是否会遇到问题?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    是的、我安装了最新的 Uniflash。 我在计算机中尝试过、其中已安装 XDS110驱动程序、无法进行编程。

    我准备在另一台计算机上安装 uniflash、并查找 XDS110驱动程序。 还没有在另一台计算机上尝试过、因为我认为需要驱动程序。  

    此致、

    吊车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crane 先生、您好!

    Uniflash 安装程序还应安装所有 XDS 驱动程序、而且您无需单独安装驱动程序。  

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 感谢 Santosh!

    此致、

    吊车