This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:比较器模块内的 DAC 精度(DAC 精度)是什么

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212996/tms320f28062-what-is-the-dac-accuracy-dac-accuracy-inside-the-comparator-module

器件型号:TMS320F28062

大家好、

客户需要您的帮助时出现问题:

我们的项目需要考虑 DAC 的压摆率。 我查看了28062的数据表。 它具有 DAC 变换步骤的稳定时间图。 根据精度、将曲线分为四条不同的曲线。 数据表中没有精度说明。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于您在数据表中引用的"DAC 稳定时间"图形、DAC 精度是指输出稳定到的代码数量与您所需的 DAC 输出之间的关系。

    X 轴显示 DAC 的阶跃大小(以代码形式表示)、意思是"通过您的 DAC 值变化的程度"。 然后、例如、如果您希望 DAC 稳定在所需值的1个代码范围内、那么 y 轴将显示该值的稳定时间(淡蓝色线)。  

    图形显示、DAC 步长越大、DAC 值变化之间所需的稳定时间越长、并且根据您希望该值的精确度(在 x 个代码量以内)、稳定时间也需要增加。  

    此致、

    Marlyn