请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 大家好、
我需要你的帮助,在我目前的项目我正在使用28002x 系列,我尝试使用 piccolo 系列的 FOC 逻辑,但它不工作, 我注意到 IQmath 逻辑在 CCS12.1.2中不起作用较旧版本的 Motor SDK 逻辑 在 CCS12.1.0和 C2000 Motor SDK 版本4.02.01.00中不起作用, 如果我尝试使用新的 SDK、那么我在介绍 HAL 层时遇到了问题、请告诉我如何使用新的电机 SDK 替换旧的电机 SDK