This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何开发 CLB 模块? 在哪里可以找到相应例程的源代码?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212463/tms320f28388d-how-to-develope-clb-module-where-can-i-find-the-source-code-for-the-corresponding-routines

器件型号:TMS320F28388D
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我最近正在开发 DSP28388D 的 CLB 模块、需要 CLB 来完成两个 BiSS 信号的解码、但我在互联网上只看到 DSP28379D 的 CLB 例程。

如何查找此 DSP28388D 块的 CLB 开发以及可以应用源代码? 谢谢!

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    若要使用 CLB 进行开发、配置 CLB 模块的首选方法是使用 SysConfig 应用程序中集成的 CLB 工具。 有关详细信息,请参见我们的 CLB 工具用户指南( https://ti.com/lit/spruir8 )。 它没有专用的输入引脚。 相反、信号通过 INPUTXBAR 路由到 CLB、如果 CLB 输入多路复用器上存在信号、则直接从其他器件模块路由到 CLB (有关这些特定信号、请参阅器件 TRM。 我会让我的同事来评论一下 F28388D 器件上该 BiSS-C 解码支持的可用性

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有计划在 F28388x 上移植我们的 BiSS-C 示例库。  

    此致

    Lori