This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于 TMS320F28035 MCU 的 PLC 模块

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204522/tms320f28035-plc-module-for-tms320f28035-mcu

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WAREAFE031

您好、TI。

您能否指导我如何移植您的最新 PLC 解决方案(如 AFE03x)以与 TMS320F28035 MCU 配合使用?

请记住、我需要私人支持、因为此信息是机密信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 https://www.ti.com/lit/sprac94上提供了一些适用于较新 C2000器件(如 F2837x 和 F28004x)的参考解决方案。C2000WARE 中提供了相关软件来进行开发。

    如果您考虑使用 TMS320F28035 MCU、我可能建议您查看我们最近发布的 F280013x 器件。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的快速回复。

    我不考虑 TMS320F28035 MCU、但我有一个基于 TMS320F28035 MCU 的项目、现在我考虑 PLC 功能。

    我有一些关于基于 AFE03x 模块的最新 PLC 解决方案的信息、因此我正在为您提供有关如何将其移植到 TMS320F28035 MCU 的指导、我将非常感谢您的帮助。

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在考虑为 PLC 提供何种数据吞吐量?

    我获取了一些有关基于 AFE03x 模块的最新 PLC 解决方案的信息,因此我正在寻求有关如何将其移植到 TMS320F28035 MCU 的指导,我将非常感谢您的帮助。

    在我之前所链接的应用手册中讨论的传输解决方案应该能够被移植到 F2803x 器件中。 但是、接收解决方案取决于 F2837x 和较新器件上的 TMU 模块。 将 RX 解决方案移植到 F2803x 定点器件并不会过于简单。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实在 F2803x 器件上有一个较旧的 PLC-Lite 解决方案、您可能会在本论坛上遇到这些解决方案(有关示例、请参阅下面的内容)。 此时、我们对解决方案的支持受到限制、但如果有兴趣、我们可以提供更多信息。 使用这个 PLC-Lite 解决方案也会受到其它限制。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760643/tms320f28035-plc-lite-question

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    您考虑 PLC 的数据吞吐量是多少?

    我还不知道确切的情况,但将会有很少的信息交流。 电压和电流读数。

    我们在 F2803x 器件上确实有一个较旧的 PLC-Lite 解决方案,您可能会在本论坛中遇到这一问题

    好的、很好、但是 TI-PLC-PLCLITE 仍有现货可购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果很少需要以低吞吐量交换信息、则可以利用 FSK 解决方案(在 SPRAC94中进行了讨论)。 但是、如果 C2000器件已支持该解决方案、那么尝试将会轻松得多。

    好了,很棒,但是 TI-PLC-PLCLITE 仍可供购买?

    不、它已经不再存在了。 当 PLC-Lite 下周回到办公室后、我可以与同事确认还能为他们提供什么。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将等待。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wojciech、

    我可以授予对在 F28035上运行 PLC-Lite 的 SDK 的访问权限。  这还将为您提供该器件的 AFE031驱动程序。  这些库将"按原样"提供、我们不再对这些库提供软件支持、但 Kevin 会说、如果 F28035能够满足您的需求、那么这就是使用该器件的最简单 Soln。  今天晚些时候请查看 TI 发送的包含访问详细信息的电子邮件。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我有两个软件包:PLC_Lite_Source_PackageV42x0和 PLCLITE_SDK_PackageV4005。 它是否相同且仅在版本号上有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 软件包是我们为此库制作的最终"已发布"版本。  源版本会在 SDK 中打开一些库、但我希望功能相同。  我会使用 SDK 作为评估的起点;源代码包的构建有点复杂、可能存在一些代码生成工具相关性、使其看起来与 SDK 相同、但我们可以在需要时跨越该桥梁。

    此致!

    Matthew