This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:CMPSS 字段 RAMPMAXREFA、RAMPMAXREFS、RAMPDECVALA 和 RAMPDECVALS

Guru**** 2552010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1213023/tms320f2800157-cmpss-fields-rampmaxrefa-rampmaxrefs-rampdecvala-and-rampdecvals

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

在 TRM 的 "13.4.2斜坡发生器行为"一节中、我们提到了字段 RAMPMAXREFA、RAMPMAXREFS、RAMPDECVALA 和 RAMPDECVALS。 这些字段存在于较旧的处理器中。 但是、我在 TMS320F2800157的 CMPSS 寄存器中看不到这些字段

此致、

Irene Anna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    谢谢观看。

    正如您提到过的、这些寄存器的名称应该改为 RAMPxREFA 、RAMPxREFS、 RAMPxSTEPVALA 和  RAMPxSTEPVALS。 我们已经执行了必要的操作来应用这些更改。

    再次感谢您的指出。

    此致、

    哈迪