请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 尊敬的:
例如,我使用的阵列有两个维度作为 A[2][50]。
第一个索引是 x 或 y 轴、第二个是数据
对于 series_0_values、可以输入数据、例如0、0、3、5等
是否可以 使用 x 轴和 y 轴输入 name array( C variable )? 因为当我输入具有两个维度的数组时、只会读取一个维度。
请帮帮我。
此致