This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GUI Composer 线图 x 轴

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211745/tms320f28377s-gui-composer-linegraph-x-axis

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的:

例如,我使用的阵列有两个维度作为 A[2][50]。

第一个索引是 x 或 y 轴、第二个是数据

对于 series_0_values、可以输入数据、例如0、0、3、5等

是否可以 使用 x 轴和 y 轴输入 name array( C variable )? 因为当我输入具有两个维度的数组时、只会读取一个维度。

请帮帮我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    qingyun chen 说:
    是否可以 使用 x 轴和 y 轴输入 name array( C variable)? 因为当我输入具有两个维度的数组时,只读取一个。

    是的,我相信这是默认情况下预期的。我将需要看看是否有办法做你正在寻找的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 明天、我将能够访问我的 F28377目标、还可以再试一下。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是预期的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试将数组设置为 A[2][50]或 A[50][2],但我没有在图形上预期得到结果。

    此致