This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CM-UART 问题

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203461/tms320f28384s-cm-uart-problems

器件型号:TMS320F28384S

您好!  

我正在开发一个非常简单的应用、其中 CM-UART 会等待某个 时刻接收字符、而该时刻会立即重新传输回字符。

我已将 CM-UART 配置为9600 8N1、无 FIFO。

然后、 我使用 PuTTY 发送一个字符、然后将按预期触发 CM-UART 中断处理程序。

然而,当我尝试读取接收到的字符时,UART_readCharacter()函数无限循环,等待 UARTFR 寄存器中的 RXFE 位被置位。

问题是 RXFE 位已置位、而且 caracter 在 UARTDR 寄存器中可用、如下图所示。

我做错了什么?

谢谢!

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当接收到一个字符并触发 ISR 时、UARTRIS / UARTMIS 寄存器中不会设置 RXRIS / RXMIS。

    谢谢!

    Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    感谢您的提问。 您是否正在使用 FIFO? 否则、RXFE 位的功能发生变化、请参见下面 TRM 寄存器字段。 如果预期的是 FIFO 内容、与接收保持寄存器相比、这种功能变化可能是问题的罪魁祸首:

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince,

    是的、为了简化操作、我禁用了 FIFO。

    因此,如果 FIFO 被禁用,我似乎无法使用任何读取 API (UART_isDataAvailable()、UART_readCharNonBlocking ()、UART_readChar ())、任何写入 API (UART_iswritAvailable()、UART_SpaceChar ())。
    第一个字节检查 RXFE 标志状态、如果 FIFO 被禁用(空 RXFIFO)、此值始终为1;第二个字节检查 TXFF 标志状态、如果 FIFO 被禁用(完整 TXFIFO)、此值始终为1。

    如果是这样、由于没有 driverlib_cm 支持、也没有 cm bitfield 寄存器支持、唯一的解决方案似乎是基于 HW_REG ()来直接访问数据寄存器 UARTDR。

    #define UART_ReadCharNonFIFO ()(HWREG (UART0_BASE + UART_O_DR)
    #define UART_WriteCharNonFIFO (c)(HWREG (UART0_BASE + UART_O_DR)= c)

    对吗?

    另外奇怪的是我已经注意到、每次 UART 中断处理程序被触发时、从 UART_getInterruptStatus()返回的中断状态都是正确的:接收时为0x010、传输时为0x020。
    在接收的情况下,如果我在观察窗口中读出 UARTRIS/UARTMIS 寄存器,RXRIS/RXMIS 标志就会置位为0,即使在调用 UART_clearInterruptStatus ()或读取接收到的字符之前也是如此。
    传输不存在问题、而是。

    原因可能是什么?

    谢谢!
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。


    您是否能够确认数据实际上是在该引脚上接收到的? 这可能是引脚配置问题(可能无法正确设置 RX 引脚 GPIO 多路复用器设置)。

    这里、RX 的示波器捕获可以提供一些帮助。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince、
    定义 UART_ReadCharNonFIFO()和 UART_WriteCharNonFIFO(c)宏后,如上一篇文章所述,我正确接收和重新发送字符。 因此不可能是引脚多路复用问题。

    下图是一个字符接收事件。
    UART 中断处理程序被正确触发、UART_getInterruptStatus ()正确返回0x010、但手表中的 RXRIS / RXMIS 标志为0。

    谢谢!
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    感谢您的澄清! 如果您参考的是 UARTRIS.RXRIS 位、这就是预期的行为。 当读取 FIFO (适用于 FIFO 模式)或读取单个字节(适用于非 FIFO 模式)时、该位将被清除。 在这种情况下、您创建的自定义 ReadChar 函数将同时读取该字节并清除 RXRIS 位。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince、

    问题是我还没有读过这个角色。
    我在调用 UART_getInterruptStatus()以获取中断原因之后被停在一个断点上。

    我还注意到,即使在执行 UART_getInterruptStatus()之前停止,问题也会出现。  在这种情况下,UART_getInterruptStatus()也失败,并且返回0。

    谢谢!

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    这仅在您使用断点运行时发生吗? 如果只是与断点一起使用、那么中断很可能发生在传输中途并且会中断所接收到数据的计时。 您能否进行无断点的自由运行、看看这是否修复了它?

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    是的、我确认在自由运行时没有问题。

    这似乎是一个调试器问题、不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

      

    正确、这似乎是一个与调试器如何中断 SCI 模块有关的问题。 理论上可以使用 SCIRXEMU 寄存器来修改 SCI 对断点的反应方式。 请让我知道这是否适用于该特定问题。 如果不能、我可以联系调试器专家、他们可能可以帮助解决这个问题。

      

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。  

    SCIRXEMU 是 C28 SCI 外设寄存器、而不是 CM UART 寄存器。

    我 找不到类似的 CM UART 寄存器。

    不管怎样、这个问题的原因可能是  RXRIS/RXMIS 标志被清零、这是因为 Rx 数据寄存器由仿真器读取以更新观察窗口。

    我不知道。。。 无论如何、这似乎是一个调试器问题、而不是硬件/软件问题。

    谢谢!

    Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    我会联系我们的调试器专家、并让他们对此进行回复、请等待1-2个工作日的回复。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    您认为调试器是这样做的原因是正确的、在正常运行中、到 UART 输出的时钟不会被停止(在正常系统运行中没有时钟停止、仅在断点中)。

    此致、

    Vince