This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SCI 通信。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211915/tms320f28335-sci-communication

器件型号:TMS320F28335

团队成员、您好、希望得到澄清。

SCI 通信。 我想知道当 SCI 在空闲线路模式下提供中断时。 我看到 SCI 在接收类似2字节数据后发出中断。 但是、TRM 提示我应该在地址字节之后获得一个中断。

这就是我从 ti 得到的答案:关于您的询问、串行通信接口是一个双线制异步串行端口、通常称为 UART。 SCI 包含一个用于减少中断处理开销的16级接收和发送 FIFO。

我正在使用通过 SCI 进行通信的10个 F28335 DSP

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您的提问。

    [quote userid="392210" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211915/tms320f28335-sci-communication 关于 SCI 通信。 我想知道当 SCI 在空闲线路模式下提供中断时。 我看到 SCI 在接收类似2字节数据后发出中断。 但 TRM 提示我应该在地址字节后得到一个中断。

    中断的时序取决于所设置的中断。 每个 SCI 只有一条中断线路、因此各种 SCI 中断中的任何一条都可以触发该线路。 有关一些可用中断的详细信息、请参阅 TRM 的"SCI 端口中断"主题。

    此致、

    Vince