This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:TMS320F28379DZWTT 与 TMS320F28379DZWTQR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212374/tms320f28379d-q1-tms320f28379dzwtt-vs-tms320f28379dzwtqr

器件型号:TMS320F28379D-Q1

大家好!

我们将 TMS320F28379DZWTT MCU 用于我们的应用、但没有库存。 我们 在库存中找到了 TMS320F28379DZWTQR IC、两款产品有什么区别吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件100%兼容。  唯一的区别是 Q 器件经过测试、符合 Q100行业标准、这比正常工业器件具有一些额外的要求。  由于您使用的是"T"器件、因此"Q"器件也可以在更高的环境温度下运行、但这对于您的应用来说不是问题。

    最后、新器件中的"R"表示它以卷/带形式发货、而以前的器件以托盘发货。

    此致!

    Matthew