This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 Linux 中使用 CCS12.2.0时出现错误

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1212524/tms320f28388d-error-when-using-ccs12-2-0-in-linux

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我在 Linux 平台上使用 CCS 12.2.0 (Debian 11)。 我收到错误" 加载时出现问题 /eclipse../ccs_base/common/bin/libMiniDump.so。" 我偶尔也会收到这个错误、但并不总是如此。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我正在 Linux 平台上使用 CCS 12.2.0 (Debian 11)

    请注意,Debian 不是官方支持的发行版,因此可能缺少一些我们没有预见到的依赖性。

    至于偶尔发生这种情况的原因、我认为这与 CCS 崩溃和生成转储文件后出现的崩溃转储报告功能有关。 这是否与您的卵巢一致?

    谢谢

    小标题