This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:通过交替 PWM 序列降低电流纹波

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1211753/tms320f28374d-lowering-current-ripple-via-alternate-pwm-sequence

器件型号:TMS320F28374D

早上好!

我们正在使用 TI F28379D 来控制高电流两相 驱动(最大300Arms)。  使用常用的 SVGEN 算法、我们的电流纹波非常高。 有人可以推荐一种  有助于减少纹波的替代算法。   

谢谢。

伊姆雷·基斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我  是指三相逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 它是电流不稳定、那么您需要稳定控制环路。

    我们有示例代码三相逆变器控制(TDA-1606)。 请查看此代码和相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何进一步的问题、请告知我们。 现在、我将关闭此案例